高速フーリエ変換

概要

ファイル: \examples\Processing\FastFourierTransform\mE5-MA-VCL\fft.va

ファイル: \examples\Processing\FastFourierTransform\iF-CXP12-Q\fft.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL and iF-CXP12-Q

簡単な説明

オペレーター FFT の使用方法を示します。 アプレットは正弦波パターンを生成し、FFTを実行します。 結果には周波数成分が表示されます。 VisualAppletsシミュレーションを使用してください。

提供されるサンプルでは、FFTの使用方法を説明します。 このサンプルでは、周期256、振幅±16384の単純な正弦波と、画像幅2048ピクセルの画像が生成されます。

正弦波

図 296. 正弦波


VisualAppletsの実装は非常にシンプルです。正弦波入力をFFTオペレーターに転送します。 得られた実数部と虚数部をそれぞれ2乗して加算します。 したがって、出力は2乗絶対値になります。 結果には、x = 8(つまり、2048 / 8 = 256の周期)に期待されるピークが表示されます。 MatlabのFFT計算との比較では、同等の精度範囲で非常によく似した結果を示しています。 H-Box "DynamicReduceResolutionFFTOut" は、結果をシフトして解像度を低下させるために使用されます。これは今回の正弦波では必須ではありませんが、他の要件に向けたオプションです。